This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:TMS320F28069

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/924020/ccs-tms320f28069-tms320f28069

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

我试图提前发布、但似乎已在以太网中丢失、所以这里会再次发布。 使用 CCS  版本9.3.0.00012进行编译时、我们的代码在连接调试器 XDS100v2时会按预期运行。 但是、当移除探针时、代码会发生错误。 我们正在运行电机、因此在适当的时间停止电机非常重要。 停止电机的代码执行一些浮点数学运算、使用软浮点库、并在连接调试探针的情况下正确执行、但当探针断开连接时、此数学运算将不再起作用。 我们尝试回滚到 CCS7、看看这是否会产生任何效果、但没有乐趣。 CCS9中的编译器是 TI 18.12.4.LTS。 欢迎提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [引用 user="Mike wood)]使用 CCS 进行编译  版本:9.3.0.00012连接调试器 XDS100v2时,代码的行为符合预期。 但是、移除探测器时、代码行为错误。[/quot]

    您能否澄清一下"探头已移除"的含义? 您是否指的是独立于 CCS 运行代码(启动器件并让器件从闪存运行代码而无需 CCS 参与)? 或者、您是否更多地提到了从 CCS 调试器运行时一切正常的地方、但在调试器运行时、如果您断开 CCS 与目标的连接、它会停止正确运行? 此外、您是否还提到 XDS100调试探针是否物理连接到目标(无论 CCS 是否正在运行)?

    谢谢

    Ki