This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMK04208:LMK04208

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/923665/compiler-lmk04208-lmk04208

器件型号:LMK04208

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我有.TCS 文件、我需要加载配置文件。 请帮助我如何继续

此致

Uzmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzmeed、

    如果我正确理解您的问题、您已经在 TICS Pro 中生成了所需的设置、现在希望将其导出到器件中。 (如果我误解、请予以澄清。)

    TICS Pro 可以选择将.TCS 文件中的寄存器设置导出为原始十六进制文件。 加载.TCS 文件、然后单击 File→Export hex register values:

    然后、可将导出的寄存器数据复制到微控制器、FPGA 或其他器件、以便对寄存器设置进行编程。 任何可用作 SPI 总线主控的器件都应足以对 LMK04208进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek  

    我是问另一个问题  

    我有一个.TCS 文件  

    现在、我希望该文件导入 TICS Pro 中、以便进行一些更改并生成新的.TCS

    我不知道如何导入此配置文件  

    我尝试使用 File-->导入十六进制值寄存器,但该文件未出现在列表中

    此致

    Uzmeed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uzmeed、

    在这种情况下、您只能`Load` the file:

    此致、