Other Parts Discussed in Thread: LMK04208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04208 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我有.TCS 文件、我需要加载配置文件。 请帮助我如何继续
此致
Uzmeed
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Uzmeed、
如果我正确理解您的问题、您已经在 TICS Pro 中生成了所需的设置、现在希望将其导出到器件中。 (如果我误解、请予以澄清。)
TICS Pro 可以选择将.TCS 文件中的寄存器设置导出为原始十六进制文件。 加载.TCS 文件、然后单击 File→Export hex register values:
然后、可将导出的寄存器数据复制到微控制器、FPGA 或其他器件、以便对寄存器设置进行编程。 任何可用作 SPI 总线主控的器件都应足以对 LMK04208进行编程。
此致、