This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Ubuntu Linux 18.04及 Linux gcc

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920571/compiler-ubuntu-linux-18-04-with-linux-gcc

工具/软件:TI C/C++编译器

ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-hs-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin

在 Ubuntu Linux 18.04下安装此 SDK 后、我创建了一个带有应用程序代码的交叉编译器软件、是否可以使用此映像在目标器件上支持 am574x GP 或 am574x HS?  如果是、我是否可以在引导加载程序上使用数字签名来确定是否使用 SH 代码?     我希望相同的软件可以在我的器件上运行、可以是 am574x 或 am574xhs、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪

    安全器件的使用不应影响您使用的交叉编译器工具。 正如您指出的、正确签名的引导映像是安全设备的关键要求。

    此致、Daniel