请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-hs-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin
在 Ubuntu Linux 18.04下安装此 SDK 后、我创建了一个带有应用程序代码的交叉编译器软件、是否可以使用此映像在目标器件上支持 am574x GP 或 am574x HS? 如果是、我是否可以在引导加载程序上使用数字签名来确定是否使用 SH 代码? 我希望相同的软件可以在我的器件上运行、可以是 am574x 或 am574xhs、