This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我导入了2个相同的项目、还在不同的 CPU 上设置了两个项目、然后调试了项目1、然后运行它。 运行良好、但没有停止/暂停项目1并尝试调试项目2、然后显示"您需要停止现有调试(意味着项目1)是否要继续?" 是否可以在不同的 CPU 上运行两个项目? 如果是、请告诉我正确的方法
谢谢你
AVI
Avi、您好!
[引用 user="Avi P">我已经调试了项目1、然后运行它。 运行良好、但没有停止/暂停项目1并尝试调试项目2、然后显示"您需要停止现有调试(意味着项目1)是否要继续?" 是否可以在不同的 CPU 上运行两个项目? 如果是、您能告诉我正确的方法
已经有一个针对您的目标运行的调试会话。 因此、在第一个 CPU 的程序被加载并成功运行后、不要按下项目2的"Debug"按钮。 相反、在"Debug"视图中选择第二个 CPU、然后手动连接到该 CPU 并加载程序。 然后、您可以同时控制两个 CPU。
本质上、您要尝试的是多核调试。 请仔细阅读以下文章、了解更多详细信息:
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST
谢谢
Ki
我在您的另一个主题中回答了您的问题:
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/923705/3412784#3412784
谢谢
Ki
感谢您让我检查并处理它。 抱歉创建其他线程。