This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何调试(CPU1和 CPU2)并同时运行两个相同/不同的项目

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921724/ccs-tms320f28379d-how-to-debug-cpu1-and-cpu2-and-run-two-same-different-project-on-same-time

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我导入了2个相同的项目、还在不同的 CPU 上设置了两个项目、然后调试了项目1、然后运行它。 运行良好、但没有停止/暂停项目1并尝试调试项目2、然后显示"您需要停止现有调试(意味着项目1)是否要继续?" 是否可以在不同的 CPU 上运行两个项目? 如果是、请告诉我正确的方法

谢谢你

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    [引用 user="Avi P">我已经调试了项目1、然后运行它。 运行良好、但没有停止/暂停项目1并尝试调试项目2、然后显示"您需要停止现有调试(意味着项目1)是否要继续?" 是否可以在不同的 CPU 上运行两个项目? 如果是、您能告诉我正确的方法

    已经有一个针对您的目标运行的调试会话。 因此、在第一个 CPU 的程序被加载并成功运行后、不要按下项目2的"Debug"按钮。 相反、在"Debug"视图中选择第二个 CPU、然后手动连接到该 CPU 并加载程序。 然后、您可以同时控制两个 CPU。

    本质上、您要尝试的是多核调试。 请仔细阅读以下文章、了解更多详细信息:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AF77MYXC5GXV9l1NS.Clig__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我已经阅读了这篇文章、但对我来说还不清楚。 我不知道如何在调试项目1后手动加载 CPU2中的第二个项目? 您能给我一个示例还是屏幕截图吗?

    谢谢

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在您的另一个主题中回答了您的问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/923705/3412784#3412784

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我检查并处理它。 抱歉创建其他线程。