This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIClang 的目录说明符在哪里?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang

主题中讨论的其他器件:ARM-CGT

在 ARM-CGT 版本的 CCS 示例中、用户可以使用目录说明符指定文件路径。 但示例的 TIClang 版本中不存在此选项。 TIClang 的等效选项在哪里?

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅  armcl 到 tiarmclang 迁移指南中的指定温度目录子章节、该指南是 tiarmclang 联机文档的一部分。  如果这不起作用,请提供以下网址:

    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang ARM-CGT 版本的 CCS 示例

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您提供链接、我阅读了该指南、其中指出:

    "armcl 编译器允许您指示应写入临时汇编器生成的目标文件的位置、但 tiarmclang 编译器不提供此功能。  "

    这是否意味着用户无法指定目标文件的目录? 我要将生成的所有文件指定到目录中、如 Debug 或 Release 文件夹、有没有方法可以这样做?

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang/4380368 #4380368"]这是否意味着用户无法指定目标文件的目录?

    不使用命令行选项。

    [引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang/4380368 #4380368"]我想将生成的所有文件指定到一个目录中,如 Debug 或 Release 文件夹中,是否有办法这样做?

    将当前工作目录安排为写入目标文件的位置。  像这样的东西...

    % cd /where/you/want/object/files/dir
    % /path/to/compiler/bin/tiarmclang <options> /another/path/to/code/file.c

    CCS 使用此方法。  假设编译配置名为 Debug。  在这种情况下、CCS 在 PROJECT_LOCATE/Debug 目录中发出 gmake 命令。  gmake 命令继而调用同一目录中的 tiarmclang。

    谢谢、此致、

    乔治