This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:适用于 C2000 (F28379D)系列的射频模块

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/922194/ccs-launchxl-f28379d-rf-module-for-c2000-f28379d-family

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:CC110L、 CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

您好!

长期以来、我一直在为 C2000模块选择一个出色的射频模块、到目前为止、我已经尝试将 CC1310与 F28379D 微控制器相结合、以便在我的设置中添加射频功能。 遗憾的是、此配置中的最大问题是 RTOS 会受到妨碍、并且它具有较高的计时抖动、这不适合我的应用。 我的替代解决 方案是使用与 F28379d Launchpad 兼容的 CC110L 射频 BoosterPack。 我最担心的是、我找不到足够的资源(代码示例)来确保我可以正确使用此模块。 请帮助我查找 (如果有) e CC110L 射频 BoosterPack 和 C2000的任何微控制器的示例吗? 如果没有、您建议为 C2000系列设计射频通信链路吗?

此致、

森