主题中讨论的其他器件:CC110L、 CC1310
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 团队:
您好!
长期以来、我一直在为 C2000模块选择一个出色的射频模块、到目前为止、我已经尝试将 CC1310与 F28379D 微控制器相结合、以便在我的设置中添加射频功能。 遗憾的是、此配置中的最大问题是 RTOS 会受到妨碍、并且它具有较高的计时抖动、这不适合我的应用。 我的替代解决 方案是使用与 F28379d Launchpad 兼容的 CC110L 射频 BoosterPack。 我最担心的是、我找不到足够的资源(代码示例)来确保我可以正确使用此模块。 请帮助我查找 (如果有) e CC110L 射频 BoosterPack 和 C2000的任何微控制器的示例吗? 如果没有、您建议为 C2000系列设计射频通信链路吗?
此致、
森