工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我使用的是 CCS10.1、SimpleLink SDK4.20。
当不处于调试模式时、如果在 SDK 中实现了一个函数、似乎无法从调用该函数的位置跳转到该函数的实现。
例如、下面是 ti_drivers_config.c 中的内容、
双击 Pin_init(),按 F3转至声明,它只会跳转到 SimpleLInk SDK 目录中的 PIN.h,如下所示:
然后继续按 F3键、它不会跳转到源 c 文件。
实际上、源文件是位于 SDK 目录中的 PINCC26XX.c、如下所示、
但是、在调试过程中、我可以在 PIN_Init 上使用 F5 (STEP 至)来跳转到文件 PINCC26XX.c 中的实现
此外、如果在用户目录而不是 SDK 目录中实现函数、我可以使用 F3跳转到源文件。
那么,我的问题是,如果在 SDK 中实现了某个函数,那么当源文件不处于调试模式时如何跳转到该源文件?