非常感谢、Ki。 这意味着它在 CPU2上工作、现在我的目的是运行2个具有不同输出的'HV2PHILLLC'项目。 一个位于 CPU1上、另一个位于 CPU2上。 为此、我已经导入了第一个项目、但当我尝试导入另一个同名的项目时、它将不允许我导入。 即使我尝试了编辑名称、但无法导入。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Avi、您好!
[引用 user="Avi P">现在、我的目的是运行2个具有不同输出的'HV2PHILLLC'项目。 一个位于 CPU1上、另一个位于 CPU2上。 [/报价]
我建议在 Project Explorer 中右键点击工程、然后在上下文菜单中选择"Copy"选项。 然后再次右键点击 Project Explorer 中的某个位置、并在上下文菜单中选择"Paste"。 这将在您的工作区中创建具有不同名称的项目副本。
谢谢
Ki