This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:我可以#39;t 导入与工作区中其他工程同名的工程

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921204/ccs-tms320f28379d-i-can-t-import-a-project-with-the-same-name-as-another-project-in-the-workspace

非常感谢、Ki。 这意味着它在 CPU2上工作、现在我的目的是运行2个具有不同输出的'HV2PHILLLC'项目。 一个位于 CPU1上、另一个位于 CPU2上。 为此、我已经导入了第一个项目、但当我尝试导入另一个同名的项目时、它将不允许我导入。 即使我尝试了编辑名称、但无法导入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    [引用 user="Avi P">现在、我的目的是运行2个具有不同输出的'HV2PHILLLC'项目。 一个位于 CPU1上、另一个位于 CPU2上。 [/报价]

    我建议在 Project Explorer 中右键点击工程、然后在上下文菜单中选择"Copy"选项。 然后再次右键点击 Project Explorer 中的某个位置、并在上下文菜单中选择"Paste"。 这将在您的工作区中创建具有不同名称的项目副本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过这种方法,但当我调试它时,它会出现此错误'..... HV2PHILLLC2\F2837x_flash\HVLLC.out 无法打开文件"

    谢谢你

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保执行全新重建、以便在新项目中生成输出文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试复制项目并粘贴项目时、它会显示此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误意味着您正在尝试使用已在使用的新名称(HV2PHILLLC2)复制项目。 您需要指定新名称

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我更改了名称并清理了两个项目、然后单击 Project 2 (复制一个)、然后转到 Project 并编译所有项目、但它有几个错误(29个错误)大多数头文件无法读取、我猜是这样。 请参阅以下屏幕截图右下角的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个路径错误、它说该路径不能正常。 但是、当我在原始文件中运行时、它效果非常好。 我应该遵循什么程序来应对这些错误? 请指导我。

    谢谢你

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题似乎是无法找到相关头文件。 检查项目构建属性中的 include 搜索路径。 确保它们对于复制的项目看起来正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ki。 我已经比较了两个编译属性并更改了与项目1相同的项目2、并且它具有零错误和调试。 再次感谢 Ki。

    此致

    AVI