This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何添加两个同名工程(或编辑名称、但示例相同)、并在 CPU1中运行第一个工程、另一个工程将在 CPU2上运行

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/921290/ccs-tms320f28379d-how-to-add-2-projects-with-the-same-name-or-edit-name-but-same-example-and-run-1st-project-in-cpu1-and-another-will-be-on-cpu2

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在研究 TI 的"两相交错式 LLC 谐振转换器"并使用 HV2PHILLLC 示例。 我要在这里尝试执行的操作是、为2个不同的输出导入2个项目。 我已经导入了一个项目、但尝试导入具有相同名称的另一个项目(尝试编辑该名称、但不起作用)。 我不允许导入该文件。 我还尝试从项目窗口复制和粘贴项目、但由于我猜的路径问题、找不到头文件。 如何使用相同的代码导入具有相同名称或不同名称的两个工程。

谢谢

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    [引用 user="Avi P"]我还尝试从项目窗口复制并粘贴项目,但由于路径问题,找不到头文件。 [/报价]

    这是推荐的方法。 您可能需要调整 include 搜索路径、以补偿您所怀疑的新项目文件夹名称。 但这是重命名项目的最佳方法。

    谢谢

    Ki