This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6455:将 CCSv3.3的代码构建到 CCSv4中

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/920398/compiler-tms320c6455-building-code-of-ccsv3-3-into-ccsv4

器件型号:TMS320C6455

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我正在尝试将 CCSv3.3的代码构建到 DSK6455套件的 CCSv4中、但我遇到了一些我不理解的错误。

此外、此代码在 CCSv3.3中运行、但我无法将代码永久编程到闪存中。 请耐心地指导我。

此致、

基底器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是误差、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baseer、

    您在这两种设置中都使用哪个版本的 DSP/BIOS? 您在这两种设置中使用的编译器版本是什么?

    当您安装 CCSv4时、您是否包括了对 C64的支持?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Todd、

    我用于 CCSv3.3的 DSP/BIOS 版本为(5.31.02)和用于 CCSv4 (5.41.10.36)

    我正在使用的编译器是 CCSv4的7.4.24。

    不是、我没有包含 C64的支持。 我不知道如何添加它们、我是第一次使用 DSP。

    基底器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baseer、

    是否可以在装有 CCSv4的机器上安装5.31.02? 这有帮助吗?

    您需要启动一个新线程(并根据 CCS 打开它)、以帮助将 C64支持添加到 CCSv4设置中。 我知道如何针对 CCS 的较新版本执行此操作、但不适用于那些较旧的版本。

    Todd