This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:连接不良

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/919652/ccs-tms320c6713b-poor-connection

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我想 使用 CCS 连接到 TMS320C6713B。
但是、当我尝试连接时、我会遇到错误。
[执行程序]
为 安装了 TMS320C6713B 的原电路板供电。
启动 CCS3.1并执行[connect]。
出现错误。
[工具]
・CCS3.1
・Blackhawk USB
[问题]
A.当您使用 CCS3.1执行确认时、您是否看到 DSP 的信号输出?
B.由于错误代码、您无法连接的可能原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来就像您在使用客户板。 是这样吗?

    在任何情况下、CCS/仿真器与目标之间的通信都出现了一些故障。 但是、我想检查您的 PC 上是否正确枚举了 Blackhawk 仿真器。 您可以使用 Blackhawk 控制面板(请参阅 https://www.blackhawk-dsp.com/downloads/docs/appnotes/BH-Troubleshooting-UG-03.pdf 的第23页)。 如果看起来正常、请尝试运行第34页中提到的基本扫描。 如果这也通过了测试、那么低级连接似乎是可以的。  

    此外、您过去是否能够使用相同的设置连接到此板?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、ki

    听起来就像您在使用客户板。 是这样吗?

    答案:是。 没错。我已经在 客户电路板上实现了 TMS320C6713B。

    此外、您过去是否能够使用相同的设置连接到此板?

    回答:是。我做了10个客户电路板、只发生了一个错误。在某些情况下、可以连接有错误的电路板。

    错误代码1070为"无法连接到仿真器(超时)"。我认为客户电路板上的焊料有缺陷。
    从 TMS320C6713B 看到的超时错误信号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5199444"]在某些情况下,可以连接出错的主板。

    它可能是不稳定的连接。 首先、您能否尝试将 TCLK 频率降低到传统的10.368MHz 限制?