This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:Cloud Agent 安装失败、CAN#39;t find directory "...\Texas "何时应找到"...\Texas Instruments"

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760258/ccs-launchxl-cc26x2r1-failed-cloud-agent-installation-can-t-find-directory-texas-when-it-should-find-texas-instruments

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试安装 TI Cloud Agent 时、我看到一个错误、提示它找不到名为"C:\Users\...\AppData\Local\Texas "的目录。  我找到了名为"...\Texas Instruments"的目录、因此可能存在拼写错误或无法搜索其中包含空格的目录。  我使用的是 Windows 10。

此问题与 、请参阅 2018年10月15日下午5:33的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    这是一个不时弹出的问题。 我回忆的最后一个主题是:
    e2e.ti.com/.../753815

    虽然这个问题尚未解决,但我也想请你尝试一下 AndyW 在这篇文章中提出的一些建议:
    e2e.ti.com/.../2786294

    请告诉我他们是否提供帮助。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    我尝试使用8.3名称 TexasI~1重新安装并尝试访问"Texas Instruments"目录、但均未成功。

    基本上、我希望能够在我刚刚购买的 LauchPad 上运行示例代码。 我甚至无法使用它。 如何在此评估板上运行示例代码? 我有一个 CC26x2R1 LaunchPad/SimpleLink。

    我想了解示例程序,这样我就可以更快速地了解如何对其进行编程,而不仅仅是从空白文件开始并键入“void main()”等

    我似乎无法直接从我的笔记本电脑上安装的 Code Composer Studio 中使用示例代码、也无法通过 Cloud Agent 使用。 理想情况下、我可以在本地 CCS 安装中进行此操作、以便开始编码我自己的应用程序。

    谢谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Michael Duckwitz"]我似乎无法直接从我的笔记本电脑上安装的 Code Composer Studio 中使用示例代码

    笔记本电脑上的 CCS 有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    只需跟进一下、看看您的笔记本电脑上是否仍有问题。 如果是、请提供有关该问题的更多详细信息。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    在另一个线程中、我获得了使用 CCS 在 LaunchPad 上执行示例代码的指令。 根据这些说明、我意识到我安装了旧版本的 CCS。 我安装了最新版本、但我没有时间测试是否可以使其与电路板配合使用。 我现在正在追求这一点、因此我也有一段时间没有尝试云选项。

    感谢您的登记!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、请告诉我们它是怎么发生的! 祝您好运!

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    在 Johns 的帮助下、我能够在本地修改、编译示例代码并将其刷写到 LaunchPad 中。 我有一个良好的本地设置、因此现在我不打算继续使用云选项。

    感谢您的登记。 我对此表示赞赏。
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错。 很高兴听到您正在正常运行。 感谢您的更新。

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Windows 10上安装 TIcloudagent_2_tixds110时遇到同样的问题。

    当它进入"安装目标支持"时、根据标题弹出错误消息、找不到\Texas (不存在、只有德州仪器(TI))。

    我尝试将文件夹重命名为"Texas (德州仪器)"、但在安装过程中遇到另一个错误:
    '此文件没有与其关联的应用程序来执行此操作。 请安装应用程序、如果已安装、请在"默认设置"页面中创建关联。"

    有趣的是、我重新启动了我的 PC、然后尝试重新安装 TIcloudagent、我得到了相同的错误、但关闭窗口后、它显示安装完成、尽管它不能正常工作。

    我认为这是一个新问题、因为我之前在10月左右的时间将其安装在笔记本电脑上、没有问题?

    是否有任何有关如何解决此问题的新信息? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaun、

    我不再寻找此问题的解决方案、因为我要在本地安装 Code Composer Studio 才能工作。  有趣的是、它看起来像是一个较新的版本。  我想知道是否有安装早期版本的方法。

    如果我学到了一些东西、我将进行回复。  祝你好运、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我只是重新尝试了安装,它起作用了,但我不知道为什么以及在现在和之后发生了什么变化,因为我尝试了许多事情,以便首先使安装工作。

    我需要云代理、因为我想在 TI 云上使用 GUI 编写器。

    遗憾的是、我无法说明如何解决此问题、但可能会像我一样再次尝试安装、您可能会很幸运。

    Shaun