This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我尝试安装 TI Cloud Agent 时、我看到一个错误、提示它找不到名为"C:\Users\...\AppData\Local\Texas "的目录。 我找到了名为"...\Texas Instruments"的目录、因此可能存在拼写错误或无法搜索其中包含空格的目录。 我使用的是 Windows 10。
此问题与 Jason Rubadue 发布的"CCS:Cloud Agent 不工作"后的问题3类似、请参阅 2018年10月15日下午5:33的回复。
我在 Windows 10上安装 TIcloudagent_2_tixds110时遇到同样的问题。
当它进入"安装目标支持"时、根据标题弹出错误消息、找不到\Texas (不存在、只有德州仪器(TI))。
我尝试将文件夹重命名为"Texas (德州仪器)"、但在安装过程中遇到另一个错误:
'此文件没有与其关联的应用程序来执行此操作。 请安装应用程序、如果已安装、请在"默认设置"页面中创建关联。"
有趣的是、我重新启动了我的 PC、然后尝试重新安装 TIcloudagent、我得到了相同的错误、但关闭窗口后、它显示安装完成、尽管它不能正常工作。
我认为这是一个新问题、因为我之前在10月左右的时间将其安装在笔记本电脑上、没有问题?
是否有任何有关如何解决此问题的新信息? 谢谢
Mike、
我只是重新尝试了安装,它起作用了,但我不知道为什么以及在现在和之后发生了什么变化,因为我尝试了许多事情,以便首先使安装工作。
我需要云代理、因为我想在 TI 云上使用 GUI 编写器。
遗憾的是、我无法说明如何解决此问题、但可能会像我一样再次尝试安装、您可能会很幸运。
Shaun