This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CAN#39;t 启动 Linux 上 Launchpad MSP432 P4111的开箱即用演示

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/765059/ccs-codecomposer-can-t-start-out-of-the-box-demo-for-launchpad-msp432-p4111-on-linux

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 Linux Mint 18.2 Sonya 上使用 CCS 8.2。 当我尝试从 TIREX 启动开箱即用演示时、我会看到安装屏幕、要求我安装浏览器扩展和 TI Cloud。

浏览器扩展已安装(Firefox 64.0 Quantum)、libudev.SO.0在此处、TI 云日志在此处:

❯类/tmp/my_ticld.log
2019-01-21T22:01:11.831Z:MAIN_Chrome:staring 目录=/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src
2019-01-21T22:01:11.832Z:启动代理!
2019-01-21T22:01:11.844Z:MODUL( Agent )-> Web 套接字服务器已启动!
2019-01-21T22:01:12.365Z:覆盖的代理=
2019-01-21T22:01:12.372Z:Discovered Module:DeviceDetector
2019-01-21T22:01:12.373Z:Discovered Module:DS
2019-01-21T22:01:12.374Z:Discovered Module:EventBroker
2019-01-21T22:01:12.376Z:发现的模块:文件
2019-01-21T22:01:12.377Z:发现的模块:闪存
2019-01-21T22:01:12.378Z:ROV_server_redirect:查看:/media/p/nuage/dev/eclipse/dropins
2019-01-21T22:01:12.378Z:ROV_server_redirect:查看:/media/p/nuage/dev/eclipse/plugins
2019-01-21T22:01:12.378Z:ROV_server_redirect:查看:/media/p/nuage/dev/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/dropins
2019-01-21T22:01:12.378Z:ROV_server_redirect:查看:/media/p/nuage/dev/eclipse/Eclipse.app/Contents/Eclipse/plugins
2019-01-21T22:01:12.379Z:加载模块失败:rov_server_redirect.js:错误:未找到 rov_server.js (在云中预计会出现此情况)
   在对象上。 (/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/rov_server_redirect.js:64:11)
   在 Module._compile (module.js:652:30)
   在 Object.Module._extensions.js (module.js:663:10)
   在 Module.load (module.js:565:32)
   在 tryModuleLoad (module.js:505:12)
   在 Function.Module._load (module.js:497:3)
   在 Module.requires (module.js:596:17)
   需要时(internal/module.js:11:18)
   在 module_1.createModule.then (/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/host_agent.js:22:42)
   在_发货时(/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/node_modules/q/q.js:854:54)
2019-01-21T22:01:12.420Z:发现的模块:串行
2019-01-21T22:01:12.421Z:发现的模块:TargetSupport
2019-01-21T22:01:12.426Z:发现的模块:USB-HID
2019-01-21T22:01:12.426Z:在端口43101上运行的代理主模块
2019-01-21T22:01:12.426Z:len=
2019-01-21T22:01:12.427Z:
2019-01-21T22:01:12.427Z:buf=
2019-01-21T22:01:12.427Z:{"port":43101、"版本":"4.7"}

实际上,ROV_server.js 似乎缺少:

❯print -l /media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules /*.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/device_detector.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/dslite.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/event_broker.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/file.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/flash.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/rov_server_redirect.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/serial.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/target_support.js
/media/p/nuage/dev/ti/TICloudAgent/src/modules/usbhid.js

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    您遇到的确切问题是什么? 您无法与目标建立连接、卡在"Connecting to TI Cloud Agent..."上的问题是否存在? 或者、您不断收到安装浏览器扩展名和代理的提示、即使您已经这样做了吗?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我不清楚。 当我说:

    "我看到安装屏幕、要求我安装浏览器扩展和 TI 云。"

    我忘记说:"尽管两个项目都已安装、但还是一遍又一遍地"

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter、
    我在使用 Firefox Quantum (64.0)时没有遇到任何问题、但我使用的是不同的 Linux 发行版(Ubuntu 16.04 LTS)。

    您能否尝试使用 Chrome 查看问题是否与浏览器有关?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我也试过铬版。

    您能否检查您的安装是否有文件

    rov_server.js

    在 dir 中:

    TI/TIC扬 声器代理/src/modules

    谢谢
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 TICloudAgent/src/modules 文件夹中也缺少该文件。 根据日志中的消息、这似乎是预期的。

    我必须将此主题转发给最熟悉 TICloudAgent 的工程团队、以供进一步分析。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROV_server.js 消息是预期的、不会导致任何问题。

    我想确保您不会遇到代理问题。  云代理尝试解析代理设置本身、这通常是有效的。 如果由于某种原因无法自动解析代理,则可以手动覆盖它。  如果您在 TICloudAgent/utils 文件夹中打开 proxy.js 文件,则会找到一条语句,如 exports.proxy =“;”。  假设您使用的是代理、您是否可以更改此设置以反映代理设置、然后刷新云门户网页?  该陈述应与之类似  

    exports.proxy =" http://user:password@example_host.com:80";

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AndyW

    我不使用代理。

    我刚刚在另一台计算机上重新安装了云代理( 未连接 launchpad)、Chrome 和 Firefox 似乎都能识别它:

    而 TIREX 会不断地提示我:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    很抱歉耽误你的答复。 它看起来是特定于该特定 PC 环境的内容。 我们在其他问题上也有损失。 我们可能需要设置一些 Webconference (WebEx)、以便开发人员可以查看您的 PC。 这是适合您的选择吗?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您回来。 我从未使用过 WebEx,但我想这需要我设置一些防火墙来授予访问权限?

    另一个选项是,我可以在 VirtualBox 中安装新的 Linux Mint,如果我可以在此处重现错误,就会出现这种情况

    易于共享虚拟机。

    任何选择都更容易... 你怎么看

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Peter Vittali">感谢您再次与我联系。 我从未使用过 WebEx,但我想这将要求我设置一些防火墙以授予访问权限?

    首次尝试加入第一次 WebEx 会议时、浏览器需要一次性设置。 这需要几分钟的时间、应该是这样

    [引用用户="Peter Vittali"]

    另一个选项是,我可以在 VirtualBox 中安装新的 Linux Mint,如果我可以在此处重现错误,就会出现这种情况

    易于共享虚拟机。

    [/报价]

    如果您没有太多的麻烦,并且假设我们可以在运行 VM 时在此处重新生成它,则可以选择此选项。 最好是在内部重现问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将选择虚拟机选项、因为它允许我缩小问题范围。 我将在几天内回来。

    非常感谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Peter。 感谢您为帮助我们完成调查所做的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在对不同的计算机进行了一些调查之后、我发现了以下几点:

    MSP432P4111开箱即用云演示仅在使用 Chrome (63.0)而不是从 Resource Explorer 运行时才起作用。

    更准确地说、在 tirex 中、在演示开始在 eclipse 内运行之前、我单击"Run in external browser (在外部浏览器中运行)"。  

    演示在 Firefox 64.0中部分工作,例如,我可以刷写程序并设置闪烁速率。 但是、LED 滚轮不会出现、并且没有 LCD

    演示的工作原理。

    这表明我的本地安装正常(否则它不适用于 Chrome)、但 Linux 版本的应集成存在问题。

    非常令人印象深刻的演示,BTW!

    谢谢

    Peter