This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:外部模式 Simulink 错误

Guru**** 2524000 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/774807/tms320f28377d-external-mode-simulink-error

器件型号:TMS320F28377D

大家好! 有人可以帮助我解决以下问题?  

我使用的是板 TI Delfino TMS320F28377D。 在 Simulink 中、我在外部模式下使用此电路板时遇到问题。 该错误的发布方式如下:

我使用 XDS100v3-Debug-Probe 通过 JTAG 连接了电路板。 我按如下方式设置参数:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    E2E 上还有其他可能有所帮助的主题。 尝试搜索"ext-comm"、然后浏览。

    如果您仍然卡滞、请直接 联系 MathWorks 技术支持 以获取帮助。

    谢谢、

    -Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hai 先生

    我们已经从您那里听到一周了、因此我假设您不再需要对您的问题进行澄清、您的问题将会将此主题标记为"已关闭"。 如果您对此主题有任何其他疑问、您可以使用帖子进行回复或创建新主题。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我注意到,我们的答复没有帮助你达成解决办法。 请提供不是这种情况的原因、以及任何可能帮助我们解决此问题的其他信息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的回答

    下面我列出了我从某些类似线程中引用的所有方法、但都失败了:

    -已 正确配置引脚以进行 SCI_A 通信(分别为 TX 和 RX 配置 GPIO29和 GPIO28)。

    -将振荡器频率 从20MHz 更改为10MHz 或使用内部 振荡器。

    - COM 端口已在 Windows 中正确分配为“Device Management (设备管理)”,如图所示。 (COM3或 COM4、我都尝试了)

    我尝试通过 SCI-A 将数据发送 到 CCS 中的终端、终端没有显示任何内容。

    下面的链接是我使用的电路板和仿真器:

       

    请为我检查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎这个线程被遗忘了。 为此、我深表歉意。

    我被要求从 XDS100v3调试探针的角度回复此主题。

    我从您的第一个屏幕截图中看到、实际上您的系统中有三个 COM 端口。

    COM3和 COM4都是 XDS100v3的固有特性-其中一个用于通过 JTAG 调试器件、另一个通常连接到调试探针内部以对其 CPLD 进行编程。 除非您将 XDS100v3的辅助 UART 端口硬接线到电路板中的 SCI 端口、否则两个 COM 端口上都不存在数据流量。

    如果您的终端通过硬接线连接到电路板中的 SCI 端口、我怀疑您想要将其配置为使用 COM1。

    无论如何、这似乎不是 XDS100v3的问题、而是 SCI 端口配置、连接或与器件相关的其他问题。 在这种情况下、该论坛的器件专家将能够进一步为您提供帮助(这不属于我的专业领域)。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 Brian 所述、如果您仍然无法使用 Simulink、请直接联系 MathWorks 技术支持以获取帮助。
    www.mathworks.com/.../contact_us.html

    如果您对 C2000控制器有任何疑问、可以随时发布您的问题。 BTW、您发布的文件不能在此处显示。