This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:CCS 安装问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/768020/ccs-launchxl-f28069m-ccs-installation-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生,

我尝试在装有 Windows 8操作系统的 PC 上安装 CCS 8.3 (最新版本)。 安装完成后、我从 C2000Ware 导入了一个示例代码并尝试构建该代码。 在构建示例代码时 、CCS 会给出 gmake 错误。 我认为这是安装问题、因此我卸载并重新安装了它、但仍然遇到相同的错误。 我在安装时禁用了 Quick heal 和 Windows Defender。

第二件事是、我在 MATLAB 中模拟了一个设计、该设计在硬件方面也不在该 PC 上运行。 嵌入式编码器会出现与 CCS 相关的问题。 我在另一台 PC 上运行的相同 Matlab 设计

并在硬件上运行(LAUNCHXL-F28069M)。  嵌入式编码器正在为该仿真生成代码。 我已在 CCS 中导入该代码并对其进行调试、它可以在正确安装 CCS 的另一台 PC 上正常运行。 另一台 PC 也正在正确运行示例代码。 两台 PC 都具有相同的配置、功能和设置、那么第一台 PC 的问题是什么。 我已附上错误快照、请找到它。

此致、

Nisha Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至于 Embedded Coder / MathWorks 问题:我们当前支持 CCS 至8.2、但尚未测试8.3。  虽然我希望8.3正常工作。

    我可以告诉他们、Windows 8 PC 既不能正确运行 CCS 也不能正确运行 MATLAB 工作流程、它们在不同的 PC 上都能正确运行。  我想、具体而言、该 PC 肯定存在一些问题;无论是在 win8中、还是可能是 USB 端口损坏或其他问题。 它听起来不像软件问题;它是 PC 配置问题。

    谢谢、

    -Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisha、

    从错误的角度来看、路径"c:\Users\KKKKWE..."中可能有一个空格或一些其他非字母数字字符。
    是这样吗? CCS 的安装目录是吗?

    请查看此常见问题解答、并确保所有路径(安装、工作区、项目路径等)都避免使用非字母数字字符。

    如果仅靠这一点并不起作用、还可以查看 本文 以了解其他信息、以检查此类构建错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这是文件夹名称问题。 现在工作正常。

    水烟