This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:缺少 driverlib#39;v2.91.8.00版本、无法构建

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767784/ccs-msp430fr4133-missing-driverlib-v2-91-8-00-version-unable-to-build

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

由于此错误消息、我无法构建我的项目。 我找不到有关如何解决它的任何信息。 有没有人以前获得过该信息、或者知道如何处理该信息? 我使用的是 CCS Desktop 版本8.3。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Yunfei Tian)]我使用的是 CCS Desktop 版本8.3。 谢谢。  [/报价]
    上面的语句和控制台日志有点不一致。

    假设主题位于 CCS v8.3.0桌面上、问题如下所示:  
    您的项目需要 driverlib v2.91.8.00
    此库是名为 msp430ware v3.80.05.04的产品的一部分

    我知道的安装 TI 产品的最简单方法如下:  
    1.进入 View -> Resource Explorer
    2.查找 MSP430Ware、选择 v3.80.05.04、使用版本号右侧的图标下载并安装此产品

    构建您的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载 了 msp430ware_3_80_05_04。 当您说"安装此产品"时、您是否意味着获取其 driverlib 文件夹并将其添加到我的 CCS 工程中? 我复制了 driverlib v2.91.8.00文件夹、但收到了相同的错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我之前所说的、DIVERlib 是产品的一部分。
    您需要按照我之前发布的说明安装 MSP430Ware 产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我想我应该问的问题是如何安装 msp430ware_3_80_05_04。

    我可以下载 v3.80.05.04的文件夹、但找不到要启动的任何"设置"文件。

    我看到选项"下载并安装"MSP430Ware 的唯一时间是通过 CCS 的 Resource Explorer、但只有 v:3.80.06.03。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yunfei、

    安装 MSP430Ware 后、您可以进入 Resource Explorer (CCS 菜单 View->Resource Explorer)、然后从此处导航到驱动程序库中的空项目并将其导入到 CCS 中。

    这将为您提供一个已配置为使用 driverlib 源文件的空项目起点。 您可以在此处添加自定义源文件和其他设置。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Yunfei Tian)]我可以下载 v3.80.05.04的文件夹,但找不到要启动的任何“设置”文件。 [/报价]

    您从何处下载文件夹?

    下载和安装 MSP430Ware 的方法有以下几种:

    1) 1)从 http://www.ti.com/tool/mspware -在这里、您将获得一个.exe 安装程序、您可以运行该程序来安装它
    2) 2)从 CCS Resource Explorer -默认情况下、最新版本显示在软件下的左窗格中。 要选择特定版本、请单击视图顶部的主页图标、向下滚动至 MSP430Ware 并从下拉列表中选择所需版本(下面的屏幕截图)。 然后返回到左侧窗格、选择 MSP430Ware (它应该会显示您选择的新版本)、然后单击"Download and install"(下载并安装)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是我在回答之后才收到最新的 MSP430Ware。

    请访问此链接:dev.ti.com/.../

    获取"软件包选取器"、即"主页"图标左侧的图标、然后选择所需的版本。

    如果您使用默认的 TI 安装路径、则所有路径都应该正常。