This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCSTUDIO:如何强制"tab"为4空间宽度否则为1

Guru**** 2764365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770882/compiler-ccstudio-how-to-force-tab-as-4-space-width-otherwise-1

器件型号:CCStudio

工具/软件:TI C/C++编译器

我知道在 Preferences -> General -> Editors -> Text Editors 中、有一个设置"显示的制表符宽度"。

我在这里设置值4。

但是、在此屏幕中:

该制表符宽度相当于 2个空格。 如何将制表符强制为仅1个空格宽度或4个空格宽度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    请参阅:
    e2e.ti.com/.../2832331

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我已阅读它。
    但是、即使我将"制表符策略"框设置为"混合"、选中"仅对前导缩进使用制表符"并将"制表符大小"设置为4、格式化变量时、制表符大小仍为2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将缩进大小和制表符大小设置为所需的值(4)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 感谢您耐心地回答我的问题。
    我已将其设置为4很长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供设置的屏幕截图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如您所见、第一个缩进(TAB)始终为2宽度。 也就是说、它与键入空格两次不同、只键入一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我进行了一些挖掘、在一位同事的帮助下、我终于明白了为什么这种行为是你看到的、为什么这是预期行为。

    当宽度设置为4时、这意味着选项卡对齐设置为一行(1、5、9、13、17、 21、...)。 按下 Tab 键将光标移动到下一个对齐位置。 例如,如果您已经在行字符3中,按 Tab 键将光标前进到5。

    在您的示例中:

      OS_ERR

    OS_ERR 从行字符空间5开始。 长度为6个字符。 因此光标位于末尾的空格11上 然后、当您按下 Tab 键时、光标将前进到下一对齐到空格13。 因此它提高了2个空格。 如果您再次按下 Tab 键、它将移动到空格17。

    这是编辑器的预期行为。 据我所知、无法更改此行为。

    谢谢

    Ki