工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
目标:MB5718
CSS: 版本:8.3.0.00009
如何设置 CSS 以便编译和链接 NOR 闪存的代码(XIP 快速外部引导模式)?
我想我必须编译并链接-rom_model 并将执行地址设置为 0x0800 0000,是否足够?
其次、我想覆盖 引导启动_c_int00
如何在 CSS 中完成此操作,我假设我应该将包含_c_int00的源文件导入到我的项目中,然后以某种方式设置 CSS?
我想在调用_c_int00之前执行一些特殊的初始化
此致