This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5718:构建 XIP 应用

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/767492/ccs-am5718-build-xip-application

器件型号:AM5718

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

 

目标:MB5718

CSS: 版本:8.3.0.00009

 

如何设置 CSS 以便编译和链接 NOR 闪存的代码(XIP 快速外部引导模式)?

 

我想我必须编译并链接-rom_model 并将执行地址设置为 0x0800 0000,是否足够?

 

其次、我想覆盖 引导启动_c_int00

如何在 CSS 中完成此操作,我假设我应该将包含_c_int00的源文件导入到我的项目中,然后以某种方式设置 CSS?

 

我想在调用_c_int00之前执行一些特殊的初始化

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    目前、我们仅支持从 SBL 角度来看 Processor SDK RTOS 中的 SD/MMC 和 QSPI 引导、因为 IDK 硬件产品仅允许我们为 Processor SDK RTOS 版本查看这些引导模式。  但是、我们已经在硅启动和汽车平台上签出 NOR XIP 启动。 BIN 格式的 XIP 引导映像格式、而不是 TIIMAGE 格式、并且入口位置在 NOR 直接闪存寻址的基础上指定、因此 ROM 可以将内核分支到应用程序的起始地址

    通常、为 AM572x 创建 XIP 引导映像的说明类似于此处应用手册中为 AM437x 描述的步骤:

     (第7节)

    如果您想查看 AM57xx 上此引导的实现情况、可以在支持 DRA7xx 汽车平台的 Processor SDK RTOS Automotive 中查看 XIP 引导的 NOR 闪存写入器和 SBL 映像。 随附用户指南供您参考:

    e2e.ti.com/.../SBL_5F00_UserGuide.pdf

    注意:此软件产品仅在汽车硬件 EVM 上受支持,而在 AM571x IDK 上不受支持

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、我将深入了解您提供的信息、谢谢