This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:如何在启用 SysConfig 的情况下创建新的 MSP432

Guru**** 2554020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764665/ccs-codecomposer-how-to-create-a-new-msp432-with-sysconfig-enabled

器件型号:CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC1310

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我已在启用 SysConfig 工具的情况下成功使用了现有工程 gpiointerrupt_MSP_EXP432P4111_tirtos_ccs_syscfg。

但是、如何从头开始创建新项目(使用 CCS 新建项目)?

当我添加*。syscfg 文件时,CCS 会询问我是否要使用 SysConfig 工具。 我说"是"时、该工具会崩溃:

哦,快! 这是一个测试版...

TypeError:无法在 LaunchFromEclipse.render 中读取空的属性'push'

请注意、当我从如上所述的现有模板项目开始时、不会发生这种情况。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    [引用 user="Peter Vittali">当我添加*。syscfg 文件时,CCS 会询问我是否要使用 SysConfig 工具。 当我说"是"时、该工具崩溃:

    您使用的是哪个 CCS 版本和操作系统? 当我在 Windows 10上使用 CCS 8.3执行此操作时、没有遇到崩溃。

    作为替代方案、您还可以使用"empty"项目作为起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AartiG

    我在 Linux Mint/Ubuntu 18上使用 CCS 8.2.0。
    实际上、我从一个"empty"项目开始(使用 CCS "New CCS Project"向导创建)。
    我的意思是"空"、这是向导完成后我得到的结果。

    谢谢
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您提供详细信息。 我将尝试在 Linux 上重现它。

    对于"empty"项目、我实际上是指 SDK 中的空示例、而不是使用"New CCS Project"向导创建新项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AartiG

    SDK 中的空项目工作正常。 CCS 向导可能需要更新 sysconf?

    非常感谢
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、如果可能、您能否安装 CCS 8.3并让我们知道它是否以类似的方式崩溃? 您可以将8.3安装到不同的目录,以保持当前安装不受影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、AartiG

    我刚刚安装了8.3.0、没有其他内容、使用"New CCS Project"创建了一个新项目、并添加了一个 conf.syscfg 文件。 CCS 询问我是否需要

    添加 SystemConfigTool、屏幕截图显示了接下来发生的情况。

    这在 Linux Mint 18.2 Sonya 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我仍然无法重现此问题。 我在14.04和18.04.1两个 Ubuntu 系统上尝试过、但未看到崩溃。

    您提到添加 conf.syscfg 文件。 您是如何创建该文件的、以及如何将其添加到项目中(拖放、复制/粘贴)? 我想知道我是否缺少一些触发崩溃的细节、但我相信我已经尝试了所有这些情形。

    如果您将 SDK 中的某个示例工程(如 TI 驱动程序下的空示例)中的.syscfg 文件复制/粘贴到使用"New CCS Project"向导创建的工程中、是否也会崩溃? 如果是、我想知道它是否特定于 Linux Mint 操作系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AartiG

    实际上、我所显示的崩溃是我从头开始创建新文件时(使用 Eclipse 的"New File" 菜单)。

    当我从另一个项目复制一个现有的 sys.cfg (在这里是 gpiointerrupt_MSP_EXP432P4111_tirtos_ccs_syscfg)时,我会遇到另一个崩溃:

    1) 1)我打开新复制的(在 Eclpise/CCS 中使用复制/粘贴)、然后得到:

    这很奇怪、因为器件不再设置为 MSP432P4111 (而是设置为 CC1310)

    然后、我在器件下选择 MSP432P4111、然后选择开始、我将看到另一种略有不同的崩溃屏幕类型:

    这似乎与 Ajax 请求有关,因此我尝试了所有可能的内部和外部 Web 浏览器设置(系统、Firefox、Chrome)组合,但结果始终相同

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    [引用 user="Peter Vittali"]事实上,我所显示的崩溃是从零开始创建新文件时(使用 Eclipse 的“新文件” 菜单)。

    当我按照您的步骤从"新建文件"菜单创建.syscfg 文件时、我可以重新创建错误。 此外、似乎只发生在为新项目新建的第一个.syscfg 文件中。 如果我删除生成错误的.syscfg 文件、并在同一项目上使用"新建文件"菜单创建另一个文件、则不会生成错误。

    我已提交缺陷 ID PMUX-1782供我们调查和解决此问题。

    [引用 user="Peter Vittali"]这是一个奇怪的现象,因为器件不再设置 为 MSP432P4111 (而是 设置为 CC1310)

    在这种情况下、它将为您提供空白 SysConfig、以便您可以从头开始设计。 这就是它默认为列表中的第一个设备的原因。  

    [引述 user="Peter Vittali"]然后我选择 器件下的 MSP432P4111并说"开始"、我得到另一种略有不同的崩溃屏幕类型:

    我无法重现此错误。 但是、该工具仍处于 Beta 版、我们正在不断努力消除其中的许多问题、并改善该工具的稳定性和用户体验。 目前、我建议使用 Resource Explorer 中的空示例(可在 TI 驱动程序示例中找到)作为起点。

    感谢您的反馈并帮助改进我们的工具!