Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64、 UCD3138、 UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
我们将 UCD3138A64与 XDS100V2调试探针搭配使用。
正如前面的主题中所建议的、
当我们在复选框被选中的情况下加载.x0文件时、我们得到以下输出
当我们加载.out 文件时,将获得以下输出。
控制台显示“Device ID Validation option not selected (未选择设备 ID 验证选项)”。
上述两个输出与 TI UCD3138培训视频系列中显示的输出不同。
此外、我们不使用 USB 转 GPIO 探针、而是从外部为电路板供电、我们使用 XDS100V2 JTAG 对电路板进行编程。
那么、该 JTAG 是否足以用于我们将要执行的所有必要操作?