This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A64OEVM-662:UCD138A64和 Code Composer Studio 验证毫无疑问。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64, UCD3138, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760638/ccs-ucd3138a64oevm-662-ucd138a64-and-code-composer-studio-validation-id-doubt

器件型号:UCD3138A64OEVM-662
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64UCD3138UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我们将 UCD3138A64与 XDS100V2调试探针搭配使用。  

正如前面的主题中所建议的、

当我们在复选框被选中的情况下加载.x0文件时、我们得到以下输出

当我们加载.out 文件时,将获得以下输出。  

控制台显示“Device ID Validation option not selected (未选择设备 ID 验证选项)”。

上述两个输出与 TI UCD3138培训视频系列中显示的输出不同。

此外、我们不使用 USB 转 GPIO 探针、而是从外部为电路板供电、我们使用 XDS100V2 JTAG 对电路板进行编程。

那么、该 JTAG 是否足以用于我们将要执行的所有必要操作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自制作培训视频以来、界面已发生变化。 看起来您可以从.x0文件进行编程、而不是询问如何使用.out 文件。 如果您想获得相关帮助、请咨询。 我将回答我看到的主要问题、即"JTAG 是否足以用于我们将要执行的所有必要操作? "。 如果您计划调试代码、我强烈建议使用 PMBus 接口和内存调试器。 UCD3138系列要求您停止处理器以使用 JTAG 读取 RAM。 对于 PFC、这很容易造成灾难性后果、因为软件正在控制电流环路以匹配输入交流电压。 您需要使其保持运行。 在各种直流/直流 EVM 上运行的动态软件也相当多。 通常、动态问题需要进行最强的调试。 因此、我们倾向于主要使用 PMBus 接口与存储器调试器。 如果您是一个经验丰富的程序、代码中不会出现很多逻辑错误、则更有必要查看动态问题。 因此、我们使用内存调试器以及备用 I/O 线路将软件事件放在引脚上、以便您可以使用示波器将软件事件的时序与电源模拟侧的事件进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您之前的回答。

    我们还不清楚如何继续处理.x0文件和.out 文件。 因为.out 的视频存在、所以我们无法知道.x0文件还需要采取哪些进一步的步骤。

    我们至少必须在 UCD3138A64电路板上运行闪烁代码、我们的最终目标是使用代码来运行、但我们的可用资源非常技术、因为我们是毕业学生。 您能否至少帮助我们完成运行闪烁代码所需的确切步骤。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shoeb
    您使用的是哪个版本的 CCS? 我将在此重复并提出建议。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 CCSV8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我建议只使用.out 文件、而不要选择"根据器件 ID 验证..." 并忽略消息。
    或者、您也可以使用.x0文件并选择选项"根据器件 ID 验证..."。
    老实说、这并不是很重要。 主要是器件编程成功。
    正如 Ian 提到的、基于 PMBus 的 GUI 也很好、而且 Ian 提到的所有优点都比 JTAG 解决方案更成熟。
    第一步、我建议使用 PMBus GUI 对器件进行编程。 然后转到 Uniflash / CCS。
    如果您想查看、请向我发送一些 Uniflash 配置的屏幕截图。
    此致
    Cormac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    由于此主题已处于非活动状态数天、我将关闭它。
    如果您希望讨论此问题或其他问题、请在论坛上打开新话题。
    此致
    Cormac