This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS/TMS320C5505:CCSv8.3.00中 CCStudio 中的 java.lang.StackOverflowError

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/762501/ccs-ccstudio-ccs-tms320c5505-java-lang-stackoverflowerror-in-ccstudio-in-ccsv8-3-00

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

根据请求从以下主题中重新修复在 CCSv8.3.0中发现的可能错误。 (如果原始线程的链接位于下方)。

尊敬的 TI 员工:

我正在从 BSL (板级支持库)运行 TMS320C5505 eZdsp USB 记忆棒的测试程序、当我尝试构建项目时、我不断收到以下内部堆栈溢出错误。 (在尝试编译工程时、编译工程正在运行、除此之外什么都没有其他额外的功能)。

环境:WIN 10+ DSP BIOSv5.42.2.10 + CCSv8.3.0

代码编译器:BSL 配置为使用 C5500 (TI v4.3.2)、但使用 TIv4.4.1、因为这是 PC 上安装的唯一 C5500编译器版本。

如果能解决这一问题,我们将不胜感激。 请建议。 谢谢你。 时间和耐心。

解决方案:这是可能的错误。 我安装了早期版本、但在早期版本的 CCS (v8.1.0)中没有遇到此问题。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用相同的编译器版本在 CCSv8.3.0中重建了一些 C5505 BSL 示例。 我使用了 BIOS 版本5.42.02.10。 我成功构建了示例(在调整了--memory_model 选项后),但没有得到任何 IDE 错误。

    首先、我想让您尝试从全新的 slate 开始、并使用全新的工作区文件夹。 将项目导入其中、查看您在构建项目时是否遇到相同的错误。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    我尝试了您建议的步骤。 从清洁工作空间开始、导入项目并在其中构建项目。 很不幸、因为我仍然遇到相同的错误。 (FWiw、我实际上甚至在卸载后进行了全新安装-重新启动了 System/PC、但仍然出现此问题)。

    您所指的内存变弱是什么...? (内存模型选项)

    此外、FWiw、我在早期版本的 CCSv8.1.0中重复了同样的操作、不会遇到这个问题。

    您使用的是哪个版本的操作系统? Win 7/8/10? 这也是一件事。。。 我不确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Surya Paruchuri">您所指的内存变弱是什么...? (内存模型选项)[/quot]

    此选项:

    默认情况下、主工程中设置的选项与相关库工程(cslVC5505)之间不匹配。

    [引用 user="Surya Paruchuri">您正在使用哪个版本的操作系统...? Win 7/8/10? 这也是一件事。。。 我不确定。

    我有相同的环境- Win 10、CCSv8.3.0、BIOS 5.42.2.10、CGT 4.4.1

    您能否重现错误、然后将 Eclipse 日志文件附加到此线程? 日志文件位于工作区文件夹的.metadata 文件夹中: \\.metadata\\.log

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki