工具/软件:Code Composer Studio
根据请求从以下主题中重新修复在 CCSv8.3.0中发现的可能错误。 (如果原始线程的链接位于下方)。
尊敬的 TI 员工:
我正在从 BSL (板级支持库)运行 TMS320C5505 eZdsp USB 记忆棒的测试程序、当我尝试构建项目时、我不断收到以下内部堆栈溢出错误。 (在尝试编译工程时、编译工程正在运行、除此之外什么都没有其他额外的功能)。
环境:WIN 10+ DSP BIOSv5.42.2.10 + CCSv8.3.0
代码编译器:BSL 配置为使用 C5500 (TI v4.3.2)、但使用 TIv4.4.1、因为这是 PC 上安装的唯一 C5500编译器版本。
如果能解决这一问题,我们将不胜感激。 请建议。 谢谢你。 时间和耐心。
解决方案:这是可能的错误。 我安装了早期版本、但在早期版本的 CCS (v8.1.0)中没有遇到此问题。 希望这对您有所帮助。