请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCStudio 各位专家:
它说12V/5.0A 电源、但它必须为5V。
我不确定它所需的电流值。
那么、您能否与您的团队核实一下、希望很快纠正。
如您所知、我们不会在日本捆绑交流适配器、因为我们必须遵守日本的 PL 法律。
如果没有 PSE 标记、我们无法将交流适配器运送给客户。
因此、客户需要按照我们在网站上提供的信息购买交流适配器。
此修正可能会避免客户意外购买12V 交流适配器。
非常感谢您的友好检查和更正。
此致、
Hitoshi