This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:XDS560v2 System Trace USB &amp 上的拼写错误;以太网调试探针12V ->必须为5V

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764957/ccstudio-typo-on-xds560v2-system-trace-usb-ethernet-debug-probe-12v----must-be-5v

器件型号:CCStudio

各位专家:

我们的客户提到 了 http://www.ti.com/tool/TMDSEMU560V2STM-UE?keyMatch=XDS560&tisearch=Search-EN-Everything 中描述的 XDS560V2的电源电压

 

它说12V/5.0A 电源、但它必须为5V。

我不确定它所需的电流值。


那么、您能否与您的团队核实一下、希望很快纠正。

如您所知、我们不会在日本捆绑交流适配器、因为我们必须遵守日本的 PL 法律。

如果没有 PSE 标记、我们无法将交流适配器运送给客户。

 

因此、客户需要按照我们在网站上提供的信息购买交流适配器。

此修正可能会避免客户意外购买12V 交流适配器。

 

非常感谢您的友好检查和更正。

此致、

Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、

    感谢您的反馈。 我将其分配给我们的 CCS 团队以确认问题。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitosi-San、

    感谢您指出这一点。 我将更新该页面。 正确的电压确实是5VDC

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    非常感谢您的友好检查。
    将等待页面上的更新。
    感谢您的快速支持。

    此致、
    Hitoshi