请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220S、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用2线 SWD 方法测试调试。
当我尝试在全新的开箱即用电路板上的目标配置中测试连接时、有趣的事情。 成功了。
然后、我从 SDK 刷写了 network_terminal 示例。 然后测试连接失败。
如果我错了、请纠正我的问题。 以使用 2线 SWD 来调试应用。
将 SPO 设置为101、然后使用 Uniflash 刷写二进制文件。
将 SOP 设置为001、然后从 CCS 启动调试会话。
在编译期间是否有任何设置需要我执行才能使 SWD 模式工作。
我能够使用 CC3220S...it 测试 SWD、效果非常好。 CC3220SF 所需的任何其他设置。
下面是我正在使用的 cc3220sf 的配置。