This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法在2线 SWD 模式下使用 cc3220SF 器件。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/765221/ccs-cc3220sf-launchxl-unable-to-use-cc3220sf-device-in-2-wire-swd-mode

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SCC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用2线 SWD 方法测试调试。

当我尝试在全新的开箱即用电路板上的目标配置中测试连接时、有趣的事情。 成功了。

然后、我从 SDK 刷写了 network_terminal 示例。 然后测试连接失败。

如果我错了、请纠正我的问题。 以使用 2线 SWD 来调试应用。

将 SPO 设置为101、然后使用 Uniflash 刷写二进制文件。

将 SOP 设置为001、然后从 CCS 启动调试会话。

在编译期间是否有任何设置需要我执行才能使 SWD 模式工作。

我能够使用 CC3220S...it 测试 SWD、效果非常好。 CC3220SF 所需的任何其他设置。

下面是我正在使用的 cc3220sf 的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了问题。
    我在生产模式下对图像进行了编程。
    请关闭该主题