工具/软件:Code Composer Studio
这 是该主题的后续操作。
这是另外一天又花了几个小时来尝试弄清为什么操作系统可以在我的机器中的每个端口上看到 TI xds110探针、但没有任何 TI 工具可以看到。 这种情况是反复反复重启机器、尝试每个端口、重启机器等 直到一个端口工作。 这是一台在 Asus 主板上具有16GB RAM 的现代8核计算机。 不是一个异常的地方
症状与以前一样:操作系统看到 XDS110 (或 launchpad)、但 TI 工具没有。 "xdsdfu -e"表示尽管设备管理器显示了硬件、但未连接任何设备。
我编写了一个程序来打开与"CSD110 Class Auxiliary Data Port (COM3)"关联的串行端口、它工作正常。 我可以全天打开、发送字符和关闭端口。
同样、如果我编写一个小型程序来打开与"CSD110 Class Application/User UART "关联的串行端口、它也可以正常工作。 我可以全天打开、发送字符和关闭端口。
因此、问题出在 TI 的代码中。 操作系统将按预期完全处理每次重新插入。
如果您想发送一个简短的代码片段、我很乐意在这台计算机上编译和运行它、以便您可以看到正在发生的情况。
谢谢