This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:操作系统检测到 XDS110、TI 工具检测不到 XDS110

Guru**** 2071070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/764465/ccs-xds110-seen-by-os-not-seen-by-ti-tools

工具/软件:Code Composer Studio

这 是该主题的后续操作。

这是另外一天又花了几个小时来尝试弄清为什么操作系统可以在我的机器中的每个端口上看到 TI xds110探针、但没有任何 TI 工具可以看到。 这种情况是反复反复重启机器、尝试每个端口、重启机器等 直到一个端口工作。 这是一台在 Asus 主板上具有16GB RAM 的现代8核计算机。 不是一个异常的地方  

症状与以前一样:操作系统看到 XDS110 (或 launchpad)、但 TI 工具没有。  "xdsdfu -e"表示尽管设备管理器显示了硬件、但未连接任何设备。

我编写了一个程序来打开与"CSD110 Class Auxiliary Data Port (COM3)"关联的串行端口、它工作正常。 我可以全天打开、发送字符和关闭端口。

同样、如果我编写一个小型程序来打开与"CSD110 Class Application/User UART "关联的串行端口、它也可以正常工作。 我可以全天打开、发送字符和关闭端口。

因此、问题出在 TI 的代码中。 操作系统将按预期完全处理每次重新插入。

如果您想发送一个简短的代码片段、我很乐意在这台计算机上编译和运行它、以便您可以看到正在发生的情况。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、您遇到了很多问题;就像在另一个主题中一样、我在 XDS110和 TI 工具之间出现一致的连接问题方面没有很成功。 主机的重新启动(在另一个线程中报告)通常表示正在运行的进程锁定了对端口的访问-但是、通过这份新报告、我无法真正说明这种情况。

    不幸的是、我对您遇到的问题的严重性感到非常困扰。 如果可能、当您尝试访问 XDS110端口时、是否有方法从主机转储有关正在运行的进程/任务的信息? 这是一个很长的射门,但可能有些东西会被淘汰。

    此致、
    拉斐尔