请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在修改后的 simple_peripheral 堆栈项目上遇到构建问题。
- 编译配置错误:至少需要一个控制器编译组件!
- 无法打开命令文件,无法找到修改此路径的位置?
- PROJECT_IMPORT_LOC 警告、我已更改属性中的路径=>资源=>链接资源到示例所在的地址。
是否有人暗示我需要做什么?
谢谢、
Michael