This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:simple_Peripheral stack - build configuration error:至少需要一个控制器编译组件!

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760129/ccs-cc2650-simple_peripheral-stack---build-configuration-error-at-least-one-controller-build-component-required

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在修改后的 simple_peripheral 堆栈项目上遇到构建问题。

  1. 编译配置错误:至少需要一个控制器编译组件!
  2. 无法打开命令文件,无法找到修改此路径的位置?
  3. PROJECT_IMPORT_LOC 警告、我已更改属性中的路径=>资源=>链接资源到示例所在的地址。

是否有人暗示我需要做什么?

谢谢、  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先要检查的是所有链接资源和编译变量的所有故障。 例如、我看到一条警告、"project_import_LOC"无法解析。

    如何检查? 请参阅以下相关主题:
    e2e.ti.com/.../2806081

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我已经检查了所有资源、我唯一能找到的是、在 ble_sdk_2_02_25/SCR/profiles/serial_port 下、serial_port 剂量似乎不存在。  

    这应该位于此处吗? 在任何地方都找不到

    /Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按 BLE SDK 目录搜索、找不到这样的路径。 当我导入标准简单外设栈项目时、我在"包含"列表中看不到这些路径。 这是针对修改后的项目定制的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki