This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:我在导入 CCS Eclipse 工程中未获取任何工程

Guru**** 2593490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760888/ccs-iwr1642boost-i-am-not-getting-any-projects-in-import-ccs-eclipse-project

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

从 MMWAVE_SDK 3导入 CCS 工程时、我没有收到任何工程。 我已经下载了3次毫米波 SDK、但发生了相同的问题。 即使在执行刷新时、也没有发生任何更改。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Arpit Patel"]从 MMWAVE_SDK 3导入 CCS 工程时,我没有收到任何工程。[/quot]

     没有可从 MMWAVE_SDK_03_00_00_08安装文件夹下载的工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我说的是导入不下载。 如图所示、毫米波传感器中 Resource Explorer 上提供的功能是什么? 内容。 甚至是我第一次安装时的第二次、这些都即将推出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Arpit Patel"]我说的是导入不下载[/quot]

    抱歉、措辞不正确。  
    我的答案应该是:    没有项目需要从 MMWAVE_SDK_03_00_00_08安装文件夹中下载导入。

    [引用 user="Arpit Patel"]毫米波传感器中 Resource Explorer 上的内容是什么[/quot]

    汽车和工业毫米波传感器都是单独的产品、它们包含可导入的项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我为什么看不到我在问题答案中提到的任何内容、如屏幕截图所示? 即使在云中、我也能获得如图所示的效果。 内容。 我将同时向您发送屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Arpit Patel"]那么为什么我在问题和屏幕截图中提到的内容中看不到任何内容?

    服务可能暂时中断。 请重试。  

    [报价用户="Arpit Patel"]我将向您发送两个屏幕截图。

    我已经在第二个屏幕上进行了介绍。
    顺便说一下、如果 Resource Explorer 未启动、请反复尝试。  
    如果您有8 GB 或更少的 RAM、Resource Explorer 通常不会在首次尝试时启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Tom 是正确的;毫米波 SDK 似乎没有任何要导入的 CCS 工程。 有关如何构建演示和项目的详细信息、请参阅毫米波 SDK 用户指南的第4.5节。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 现在、我已经从 Resource Explorer 导入了它。 它的工作方式是否与过去相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但资源管理器 DSS 和 MSS 中提供的功能是什么。 我们甚至无法导入此演示程序吗? 因为当我第二次安装毫米波 SDK 时、我已经导入了交通监控演示代码、但在此之后、当您从导入 CCS 工程导入时、我没有看到演示代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我展示您的 Project Explorer 窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了该问题?