This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM5728:如何进行"fill Memory"执行验证?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/772817/ccs-am5728-how-does-fill-memory-perform-verification

器件型号:AM5728

工具/软件:Code Composer Studio

我的 DDR 配置了非常不正确的参数、但填充存储器/负载存储器似乎在99%的时间内都能正常工作、而无需验证问题。

如何确保这些函数执行缓存写操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Adam Lee5"]但填充存储器/加载存储器似乎在99%的时间内都能正常工作,而不会发出验证问题。[/引用]

    您实际上是否会得到该1%的验证错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-我收到一个弹出窗口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认验证设置为"FAST"。 这只验证几个内存位置。 尝试将其设置为"full"