工具/软件:Code Composer Studio
您好!
谢谢你。 我认为我的计算机中的设备管理器无法识别 JTAG 存在问题。 JTAG 测试现在成功了、我能够连接并执行电路板上的应用。
但是、在连接目标和进行调试时、我在控制台上看到以下消息、
"在修订版 E/Rev F (器件修订版)上进行闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!"
我如何纠正这种情况?
谢谢、
Srini.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
谢谢你。 我认为我的计算机中的设备管理器无法识别 JTAG 存在问题。 JTAG 测试现在成功了、我能够连接并执行电路板上的应用。
但是、在连接目标和进行调试时、我在控制台上看到以下消息、
"在修订版 E/Rev F (器件修订版)上进行闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!"
我如何纠正这种情况?
谢谢、
Srini.
Srini,
由于某种原因、您无法访问更新网站。 路径正确。 可能是防火墙或代理阻止了访问。
如果您的网络使用代理,您可以尝试在首选项中进行设置。 通常、它会尝试使用您的系统设置、但可能会失败。
您可以在此处输入代理设置:
另一个选项是手动应用更新。 我随函附上了更新内容。 您可以将这些内容复制到 CCS 安装中。 它会覆盖许多文件、因此请确保先关闭 CCS。
e2e.ti.com/.../ti_5F00_c2000support_5F00_setup_5F00_4.2.8.0.zip
此致、
John
这是奇怪的、因为安装的软件包比它新。
来尝试确定消息的来源。 我在器件初始化 GEL 文件中看到一些类似如下的代码:
/*对照 REve 和 RevF 检查器件的当前修订版 ID */
if (*(unsigned int *) 0x0883)== 0x0005)// C28x
{
GEL_TextOut ("\n 在修订版 E/Rev F (器件修订版)上进行闪存编程需要 TI C2000器件支持包 v4.1.4.3或更高版本。 确保检查并安装更新!\n");
因此、看起来只是检查器件版本、而不是实际安装的软件。 我相信你可以忽略这一点。 我将尝试与 C2000团队的某个人联系以进行确认。
John
我向 C2000团队确认、您可以忽略该消息。
您是否能够快速尝试其他操作。 我想了解编辑更新站点的路径是否允许您访问它。
是否可以转到"帮助"->"安装新软件"
然后输入以下内容作为更新站点:
http://downloads.ti.com/C2000/esd/p2win32
唯一的区别是它使用不同的别名 software-dl.ti.com 与 downloads.ti.com。 它们是相同的、但我想知道 downloads.ti.com 是否会通过您的防火墙、而 software-dl.ti.com 不会这样做
此致、
John