This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:我安装了 uniflash、以提供配置文件 cc3200

Guru**** 2538530 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770997/ccs-cc3200-i-installed-uniflash-for-giving-configuration-file-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

Uniflash 不会为任何名为 cc3200的器件提供任何名称。 我注意到 Windows OS 上安装了 Uniflash 软件包。 支持 Windows 7和 Windows XP。 (processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_UniFlash。我的系统有 Windows 10。 如果不支持我使用 cc3200的最佳方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 CC3200、您需要使用 Uniflash 版本3.4。 此版本适用于 Windows 10、没有任何问题。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 Uniflash 3.4后 、我运行格式选项、然后将显示该选项、下面显示了以下跳线连接位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请确保您选择了正确的 COM 端口号或 COM 端口未被第三方软件占用。 请使用 Windows 中的设备管理器确定端口号。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我选择了正确的 COM 端口 SIR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在此处提供具有 COM 端口设置的设备管理器的屏幕增强。 因为高于 signalise 的错误设置了端口号或第三方软件占用的端口。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的。 在这种情况下、检查 COM9端口是否未被其他软件打开(例如、我认为您已经打开的 Tera Term)。

    1月