This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:使用 CCS 时的 AM3359处理器调试问题。

Guru**** 2803925 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771509/ccs-am3359-am3359-processor-debugging-issue-using-ccs

器件型号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 Code Composer Studio V8 (8.3.0.0000)和 Spectrum Digital XDS200 JTAG 仿真器在 AM3359定制板中调试示例应用。

测试连接以"JTAG 扫描成功"的形式出现、"Connection"作为德州仪器 XDS2XX USB 调试探针、 "Board or Device"作为 AM3359。

但已对以下错误进行了测量。

如何解决此问题(错误-1770)。

如何更改 JTAG 时钟配置或设置?

谢谢

Mobin P K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mobin、

    这是否仍与您在上一个主题中提到的同一开发套件相关?
    e2e.ti.com/.../764395

    错误-1170在以下参考(仅搜索错误代码)中有详细说明、其中包含有关调试处理器过程的其他详细信息。
    dev.ti.com/.../

    您还可以检查 A8内核的状态、以确保器件已通电。 上述参考文献"连接阶段故障排除"一节的步骤8对此进行了说明、其中指向以下主题:
    processors.wiki.ti.com/.../GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5

    除此之外、之前的建议仍然有效:检查您是否在电路板上没有运行代码。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔