工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在产品发现路径中提供了来自我的 C:/TI 的 Sys/BIOS 路径。 之后,我单击了重新发现。 但是、我无法在已安装的产品空间中看到 SYS/BIOS 文件。 有人可以解决这个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在产品发现路径中提供了来自我的 C:/TI 的 Sys/BIOS 路径。 之后,我单击了重新发现。 但是、我无法在已安装的产品空间中看到 SYS/BIOS 文件。 有人可以解决这个问题吗?
[引用 user="maanideep Kumar">我已 将该文件添加到产品目录路径中,并单击重新查找。 仍然无法在已安装的产品空间中看到 SYS/BIOS 文件。
我不知道 CCS 为什么不发现 SYS/BIOS 产品。 我只能猜测可能存在一些安装问题。 从何处/如何安装 SYS/BIOS?
我还看到区域占用检测项目需要 SYS/BIOS v6.53.2.00、因此建议安装该版本以避免兼容性问题。
转至此 SYS/BIOS 下载页面 、下载 并安装 v6.53.2.00。 它应该安装到自己的目录中。 然后重新启动 CCS 并检查是否正确发现了该版本。