This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642:错误:产品#39;SYS/BIOS#39;v6.52.0.12当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770536/ccs-iwr1642-error-product-sys-bios-v6-52-0-12-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available-please-install-this-product-or-a-compatible-version

器件型号:IWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在产品发现路径中提供了来自我的 C:/TI 的 Sys/BIOS 路径。 之后,我单击了重新发现。 但是、我无法在已安装的产品空间中看到 SYS/BIOS 文件。 有人可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您能否确认 SYS/BIOS 已正确安装到该 c:\ti\BIOS_6_73_01_01目录中?

    接下来、当您单击重新发现时、BIOS_6_73_01_01是否未出现在新可安装产品列表中? 您能否提供单击"重新发现"时显示的内容的屏幕截图?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    是的、SYS/BIOS 已正确安装在 C 驱动器中。

    我已 在产品目录路径中添加了该文件、并单击重新查找。 我仍然无法在已安装的产品空间中看到该 SYS/BIOS 文件。

    下面是将区域占用检测文件导入 CCS IDE 时出现的错误。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="maanideep Kumar">我已 将该文件添加到产品目录路径中,并单击重新查找。 仍然无法在已安装的产品空间中看到 SYS/BIOS 文件。

    我不知道 CCS 为什么不发现 SYS/BIOS 产品。 我只能猜测可能存在一些安装问题。 从何处/如何安装 SYS/BIOS?

    我还看到区域占用检测项目需要 SYS/BIOS v6.53.2.00、因此建议安装该版本以避免兼容性问题。  
    转至此 SYS/BIOS 下载页面 、下载 并安装 v6.53.2.00。 它应该安装到自己的目录中。 然后重新启动 CCS 并检查是否正确发现了该版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的 CCS 确切版本是什么? 您最近是否安装了任何 CCS 更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 v8.2。 我解决了这个问题。 该区域占用检测文件与使用 SDK 3.x.x 的 SDK 1.2.0.1和 I' m 兼容