This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6879:软件迁移

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760903/ccs-msp430fr6879-software-migration

器件型号:MSP430FR6879

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们的客户希望将 sloc297用于具有最新 CCS 的 MSP430FR6879。

http://www.ti.com/lit/zip/sloc297

但是、sloc297是旧资源、无法按原样使用 CCSv8构建。

您是否有正确的方法迁移 CCSv8的 sloc297?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将示例项目导入到 CCSv8.3中。  它被设置为使用 MSP430编译器的一个非常旧的版本。  为了使工程编译、我更改了工程设置以使用18.1编译器、并且还必须将输出格式更改为 ELF。  之后、我能够在 CCSv8.3中编译项目。

    这里是我更改设置的位置。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    谢谢你。 我要试一下。

    关于器件版本的差异、必须通过手册解决、对吧?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切换器件可能会更复杂。  我不熟悉两者之间的差异。  项目中有一个器件设置可以切换(并且需要切换)、但很可能还需要进行其他更改(驱动程序...)。  如果客户遇到问题、MSP 论坛中的团队将更适合协助解决问题。

    此致、

    John