This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:"未知模块:器件检测器"CCS Cloud 中的错误消息(Windows 7不是 Linux、&使用 google Chrome)

Guru**** 2538290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/760699/ccs-launchxl-cc2640r2-unknown-module-device-detector-error-message-in-ccs-cloud-windows-7-not-linux-using-google-chrome

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

我可以 使用 CCS 从本地下载将项目0上载到我的 Launchpad、但不能使用 CCS Cloud 上载项目。 而导致的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的云工具中有一些逻辑会尝试自动检测您使用的 LaunchPad。 这是失败的。

    是否可以尝试启用日志记录?

    为此、您需要编辑 ticloudagent.bat
    它位于 C:\Users\中 TICloudAgent
    从文件顶部的3行中删除 REM、并调整日志文件的路径

    然后重试并附加日志文件。 这应该有助于我们弄清发生该错误的原因。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用您在相关问题上留下的前一种方法(添加两行、然后运行代码)、但它没有生成日志文件。  

    我键入的内容如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Nicholas。

    问题是 proxy.js 中指定的代理在结尾没有报价

    2019-01-07T20:09:12.416Z:加载模块失败:device_detail.js:C:\Users\M0064866\TICLOU~1\util\proxy.js:12
    exports.proxy =" usfhproxysrv02.itc.global.mahle:80

    您能在80之后添加一个报价、看看这是否有问题?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、错误消息显示此消息、这与我在通过更改代理文件(忘记结束报价)解决问题之前最初收到的消息相同、但收到 DeviceDetector 错误。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否清除旧日志并通过它现在的设置再次收集它。

    最好的方案是按照现在的方式获取日志、然后再获取没有为代理设置任何内容的日志。

    它可能是一个阻止访问的防火墙。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 proxye2e.ti.com/.../6505.ccs_5F00_ticld.log 一同提供

    此时代理为空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不带代理的文件。  它确实生成了相同的 DeviceDetector errore2e.ti.com/.../5277.ccs_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas、

    您的代理似乎需要身份验证。

    您可以尝试这样的方法、即用您使用代理所需的任何内容替换用户和密码。

    exports.proxy ="用户:password@usfhproxysrv02.itc.global.mahle:80";


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试执行此操作、现在收到另 一条错误消息:  

    e2e.ti.com/.../7673.ccs_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它正在非常仔细地查看日志并下载了一组文件。 504是网关超时。 有人认为、我们可能会压倒您的代理。

    我们可以尝试更改将使其成为内容的内容、因此我们一次只下载1个文件、而不是正常的10个文件。

    打开 C:\Users\ \TICloudAgent\src\installer\remote_server.js
    搜索“for (LET I = 0; I < 10;+I){”
    将“10”更改为“1”

    希望这能解决问题。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管90%的人都确信我的身份验证用户名和密码不正确、但它看起来很正常。  非常感谢、您是一位天才。  

    如果您想确认没有错误、这里是我的最终日志文件。

    再次感谢、

    e2e.ti.com/.../8231.ccs.log

    e2e.ti.com/.../4478.ccs_5F00_ticld.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 我无法为此而获得学分。 我们这里的开发人员之一就是提出这些想法的人。

    此致、
    John