This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:3.3

Guru**** 2027820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770856/ccs-3-3

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的社区

我不熟悉 Code Composer Studio。 遗憾的是、我要求安装相当旧的 Code Composer Studio 版本、实际上是3.3、这样才能精确。 在 Windows 环境中尝试禁用驱动程序签名等许多操作后、我仍然无法安装 CCS3.3版本。

我的环境  

 

  1. 酷睿 i5
  2. RAM 8 GB
  3. Windows 10

以下是我遇到的问题和错误

 


 

在 Windows 10中禁用代码签名后、我再次尝试安装、这次出现以下错误

 


 

请帮助我修复此错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误、因为可以选择忽略这些错误。 我最终得到了以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Windows 10不支持 CCSv3.3。 有些人已在 Windows 10上工作、而另一些人则没有。 无论怎样,我们都不能提供太多的支持。 官方支持 CCSv3.3的最新版本是 Windows XP。 我建议在 XP 上尝试(许多人使用 XP VM)

    谢谢
    Ki