This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:使用套件 MSP-EXP432E401Y 与 CCS (v8.2)&amp 中的目标连接错误;UniFlash (v4.5)

Guru**** 2528470 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/759544/ccs-msp-exp432e401y-error-connection-to-the-target-in-ccs-v8-2-uniflash-v4-5-with-the-kit-msp-exp432e401y

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

CCS 中的套件一切都很好、但在 CCS 中点击"Debug"后突然出现了问题。 尝试使用 UniFlash "Reset Action"、但收到相同的错误消息。 请参阅随附的图片。 如何恢复套件?

顺便说一下、通过从 J101上移除套件的 TDI、TDO、TCK、TMS 和 RST 跳线并将套件的 J102连接到项目的电路板、CCS 中的调试仍然正常。

谢谢。

Ming

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下链接详细介绍了相关错误消息:
    software-dl.ti.com/.../ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    您可能需要尝试上面链接中提到的批量擦除建议

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我尝试按照《UniFlash v4快速指南》执行批量擦除、但在 UniFlash v4.2和 V4.5中无法找到引脚"擦除闪存"、如所附图片所示。 您能告诉我哪种软件工具可用于通过 MSP-EXP432E401Y 进行"批量擦除"吗?

    谢谢。

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ming Lia"]您可能会告诉我哪种软件工具可用于 通过 MSP-EXP432E401Y 进行"批量擦除"

    您可以使用 CCS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    它仍然无法作为附加图片工作。

    Ming

    Windows10 Pro (版本:1803、操作系统版本:17134.472)

    CCS:v8.2.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、您需要连接才能批量擦除此器件。

    您能否尝试以下文档中的解锁序列(第5.3.1节):
    www.ti.com/.../slaa777.pdf

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ki。