This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:如何连接 CLA 调试器

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/770567/ccs-tms320f28035-how-connect-cla-debuger

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的支持团队:

II 正在对 C2000进行编程。 我们使用以下控制器:
TMS320F28035PAG
我在实验中使用了该编程适配器:
XDS100v2 USB 调试探针

我遇到的问题是、我无法在 CLA 中设置任何断点。
我认为这是因为他没有连接。

不幸的是、我不知道我做了什么错误、也不知道如何连接它们。

下面是一张显示问题的图片。

我希望你能帮我。


此致

Sascha




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sascha

    我对控制台中显示的错误消息有点担心、但现在我们忽略它。

    要连接 CLA、请在"Debug"视图中将其选中。 基本上、在屏幕截图中圈出的区域中、选择"Texas Instruments XDS100v2 USB Debug Probe/CLA_0"行、然后单击工具栏上的"Connect"按钮。 它是红色终止按钮上的几个按钮。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    错误的衡量是来自我所犯的另一个问题或错误。。。

    我已经尝试过、但现在我得到了另一个误差测量、我已经制作了一些图片:

    这是您的意思吗?

    连接后、我没有源可用...

    按下 START 按钮后、我收到以下错误。 我希望在设置中或代码中得到任何不必要的点。

    CLA 代码基本上可以正常工作,我们也可以在没有调试器的情况下工作,但在进行调试的情况下,有时会更容易:-)

    感谢你的帮助。

    周末愉快!

    此致

    Sascha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sascha、

    连接到 CLA 后、您需要加载程序的符号、以便能够有效调试。 我自己还没有在 CLA 工作过。 我认为您可以执行典型的步进操作、但断点的行为会有所不同、具体取决于器件中存在的 CLA 版本。

    我在这里找到了一个介绍如何调试 CLA 的视频。
    training.ti.com/cla-hands-workshop-part-4-debugging-cla

    此致、
    John